This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:两个 ePWM 模块的精确同步以获得单极 PWM

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/713343/tms320f280049-precise-synchronization-of-two-epwm-modules-to-get-unipolar-pwm

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你(们)好。

我想实现单极高分辨率 PWM 开关技术。 为此、我需要控制2个 ePWM 模块、第一个模块具有占空比 D、第二个模块具有占空比(1 - D)、处于向上-向下计数模式。 由于高频率(固定、TBPRD = 64、带/1分频器的 ePWM 时钟)、我需要获得高分辨率模式。  

ePWM 类型4是否允许此类型的配置? 请注意、为了使信号保持同步、两个 ePWM 必须保持同步、而不会出现任何抖动、因为即使是单个时钟移位也会引入较大的尖峰。

我应该如何实现此配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    调光、
    如果您按照此处显示的权变措施"C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_05_00\device_support\f28004x\examples\HRPWM\HRPWM\HRPWM_ex1_Duty_SFO_v8.c"、则 ePWM1和 ePWM2之间的同步链感应抖动不应有任何问题。

    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cody、

    这是否意味着、除 TBCTL.CTRMODE 位和相应的 AQCTLx 外、上数模式的实现不应有所不同? 或者、我应该在每个周期重新配置 ePWM 的情况下仿真向上/向下计数模式吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    调光、
    递增/递减计数模式不应影响 PWM 的同步。

    请记住、CTR = 0和 CTR = PRD 前后有一个3周期禁止窗口。

    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cody、

    那么、HR 模式是否会在不启用高分辨率周期的情况下实际在向上/向下计数模式下工作? 当 MEP 在没有 HRPE 位的情况下无法工作时、我遇到了问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmitry、

    如果您想使用高分辨率周期控制、请查看 TRM 的第19.2.4.4.1节、步骤7要求您设置 HRPE=1。

    如果您启用 HRPE、那么 CMPx 一定不能处于 TBPRD 或0的3个周期内。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cody、

    因此、在向上/向下计数模式下、除了 PRD 和 ZRO 事件前后的3周期限制之外、HRPWM 没有已知的例外情况?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmitry、

    没有、我不能想到其他例外情况。 我建议您通读 TRM 部分、因为您可能会在那里找到一些有用的信息。

    此致、
    Cody