请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
你(们)好。
我想实现单极高分辨率 PWM 开关技术。 为此、我需要控制2个 ePWM 模块、第一个模块具有占空比 D、第二个模块具有占空比(1 - D)、处于向上-向下计数模式。 由于高频率(固定、TBPRD = 64、带/1分频器的 ePWM 时钟)、我需要获得高分辨率模式。
ePWM 类型4是否允许此类型的配置? 请注意、为了使信号保持同步、两个 ePWM 必须保持同步、而不会出现任何抖动、因为即使是单个时钟移位也会引入较大的尖峰。
我应该如何实现此配置?