This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:如何将 Σ-Δ 通道用作 F280049内部旋转变压器 SINCOS 的软件解码器?

Guru**** 2583385 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/688150/ccs-tms320f280049-how-to-use-sigma-delta-channel-as-a-software-decoder-for-resolver-sincos-singal-inside-f280049

器件型号:TMS320F280049
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITETMDSRSLVR

工具/软件:Code Composer Studio

降级器、

    我发现 F280049中有4个 Σ-Δ 通道、如果电机驱动器系统使用 ADI 的 AD2S1205作为旋转变压器作为位置反馈、 我能否使用这些 Sigma Delta 通道连接到旋转变压器输出正弦/余弦信号、并使用 DSP 内的软件算法对其进行解码?

   如果是、使用 TI F280049、可以省去外部解析器解码器、TI 能否提供正弦/余弦解码算法和演示代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基于 ADC 的 controlSUITE 中提供了一个旋转变压器示例项目、位于
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSRSLVR_v1.0

    如果您用 SDFM 的输出代替 ADC 输出、是的、您可以这么做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、
    我假设您的问题已解决、并正在关闭该主题。 如果没有、您可以拒绝关闭并发布您的进一步查询(如果有)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降级器、

        现在我正在调试 Resolver_Lib_Fixed.lib 对旋转变压器进行调优、但 Resolver_Lib_Fixed.lib 输出速度不是很好、输出速度存在一些纹波。 因此、我想在此  *。lib 中进行一些优化工作、但我无法访问源代码。

       您是否会向 我提供 Resolver_Lib_Fixed.lib 源代码、以便我可以自行优化代码以提高性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    降级器、

    现在我正在调试 Resolver_Lib_Fixed.lib 对旋转变压器进行调优、但 Resolver_Lib_Fixed.lib 输出速度不是很好、输出速度存在一些纹波。 因此、我想在此*。lib 中进行一些优化工作、但我无法访问源代码。

    您是否会向我提供 Resolver_Lib_Fixed.lib 源代码、以便我可以自行优化代码以提高性能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过调整旋转变压器控制器的系数、例如内部 PI 控制器的 Kp 和 Ki 增益、可以平滑输出纹波。 如果您需要该代码、则需要联系当地的 TI 支持人员。