Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 TMDSRSLVR
工具/软件:Code Composer Studio
降级器、
我发现 F280049中有4个 Σ-Δ 通道、如果电机驱动器系统使用 ADI 的 AD2S1205作为旋转变压器作为位置反馈、 我能否使用这些 Sigma Delta 通道连接到旋转变压器输出正弦/余弦信号、并使用 DSP 内的软件算法对其进行解码?
如果是、使用 TI F280049、可以省去外部解析器解码器、TI 能否提供正弦/余弦解码算法和演示代码?