Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DRV8312-C2-KIT、 MOTORWARE、 controlSUITE大家好!
我想了解 BLDC 和 PMSM 电机。 因此、我需要购买用于评估和开发的套件。
首先、我可以运行电机并检查一些与电机规格相关的信号:电压、电流、反电动势、霍尔传感器...
其次、我想为速度控制器(如 Fuzzy、PID 等)构建新的算法 并将其从 Matlab 下载到套件
因此、我不知道哪个套件更适合我、我可以选择 DRV8312-69M-KIT 或 DRV8312-C2-KIT、也可以建议使用另一个套件
非常感谢。