This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT 或 DRV8312-C2-KIT 或哪个套件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/694716/drv8312-69m-kit-or-drv8312-c2-kit-or-which-kit

主题中讨论的其他器件:DRV8312-C2-KITMOTORWAREcontrolSUITE

大家好!

我想了解 BLDC 和 PMSM 电机。 因此、我需要购买用于评估和开发的套件。

首先、我可以运行电机并检查一些与电机规格相关的信号:电压、电流、反电动势、霍尔传感器...

其次、我想为速度控制器(如 Fuzzy、PID 等)构建新的算法 并将其从 Matlab 下载到套件

因此、我不知道哪个套件更适合我、我可以选择 DRV8312-69M-KIT 或 DRV8312-C2-KIT、也可以建议使用另一个套件  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅 DRV8312-69M-KIT 或 DRV8312-C2-KIT 的规格、这两个电源板是相同的、只需捆绑不同的 controlCARD 即可。 最好订购 DRV8312-69M-KIT、该套件可同时支持 controlSUITE 和 MotorWare 中的示例项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的罗燕明!
    非常感谢。 我将为我的学习购买 DRV831-69M-KIT。