请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我很困惑 TI 用于 SVM 生成的用途。
在某些文档中、提到使用 SVGEN 宏、这是一个典型的 SVPWM、用于查找扇区和 t1、t2、t0计算。
在某些文章中、具有三次谐波三角 波注入的正弦 PWM 用于在 FOC 中生成 PWM。
我想知道哪种方法是最好的方法和推荐的方法。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我很困惑 TI 用于 SVM 生成的用途。
在某些文档中、提到使用 SVGEN 宏、这是一个典型的 SVPWM、用于查找扇区和 t1、t2、t0计算。
在某些文章中、具有三次谐波三角 波注入的正弦 PWM 用于在 FOC 中生成 PWM。
我想知道哪种方法是最好的方法和推荐的方法。
您好 Sean、
这里的链接提到了 SVM 的第三谐波三角波注入、其中提到它用于 InstaSpin FOC。
https://e2e.ti.com/group/motor/m/spice/666390
我只想就使用哪种方法提出一些建议和看法。 我不是这一领域的专家,如果你能提到与这些方法有关的一些优缺点,那将是很好的。
我觉得第三谐波注入方法可以节省运行时间、但我不确定它与采用备用反向序列技术的 SVM 相比的性能。
为了让您知道、我的应用是用于电动运动自行车的 PMSM 电机控制。