This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:Concerto F28M35H52C 编程问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/712024/ccs-f28m35h52c-concerto-f28m35h52c-programming-issue

器件型号:F28M35H52C
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我们的生产部门刚刚向我发送了一个查询、询问如何在一个已经投入生产一段时间的 PCB 设计上对 Concerto 处理器进行编程。

他们开始对一些新的 PCB 组件进行编程、前几个组件是 使用 TI 先前提供的一批 F28M35H52C 器件构建的、并且毫无差错地进行编程。

但是、安装了 TI 的新一批处理器后、会生成以下错误输出。  

Cortex_M3_0:GEL 输出:启用看门狗计时器

Cortex_M3_0:GEL 输出:启用 UART

Cortex_M3_0:加载程序:程序的一个或多个部分属于不可写的存储器区域。  这些区域实际上不会写入目标。  检查链接器配置和/或存储器映射。

Cortex_M3_0:文件加载程序:地址0x00200030的数据验证失败、请验证目标存储器和存储器映射。

Cortex_M3_0:无法终止存储器下载:0x3a9f 处的缓冲器指针为空

Cortex_M3_0:GEL:文件:C:\software - loader\loader_m3\Debug\loader_m3.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    1) 1)您能否确认故障器件和通过器件使用的 PCB 是否完全相同?
    2) 2)他们使用的是哪个版本的 CCS 或 UniFlash? 他们最近是否更改了 CCS 版本或 CCS 闪存插件设置等内容?
    3) 3)他们最近是否更改了链接器配置设置?
    4) 4)如何配置引导模式引脚? 希望它是等待引导。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)您能否确认故障器件和通过器件使用的 PCB 是否完全相同? 是的
    2) 2)  他们使用的是哪个版本的 CCS 或 UniFlash? 他们最近是否更改了 CCS 版本或 CCS 闪存插件设置等内容? CCS 版本6.0.0.00190、非最新更改
    3) 3)他们最近是否更改了链接器配置设置?
    4) 4)如何配置引导模式引脚? 希望它是等待引导。 所有四个引导引脚连接在一起、并通过一个10K0 (修订版0器件-引导模式7、引导至主控子系统闪存)上拉至+3V3

    已标记编程正常的器件

    F28M35H52C1RFPT  YFB-45C7KHW G4

    未进行编程的器件会被标记

    F28M35H52C!RFPT YFE-7BAV7EW G4

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    请检查 CCS 中的更新并进行安装。  闪存工具将进行更新以支持 REve。

    此外、我建议使用 WIR 模式对新器件进行编程-有关 更多详细信息、请访问 www.ti.com/.../spruh22h.pdf 查看 TRM 中的第1.4节 WIR 模式。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi

    我会让我们的生产部门升级 CCS。

    WIR 模式。

    我实现了与 TI controlCARD 上使用的基于 FT2232HQ 的 JTAG 调试器电路。  该电路驱动 EMU0和 EMU1引脚、因此我猜 CCS 必须强制芯片进入 WIR 模式。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    请告诉我、升级 CCS 以获得 REve 支持后、情况如何。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi

    我刚才听到生产的人说 CCS 6.2的升级解决了这个问题。

    谢谢你

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    很高兴它能为您提供帮助。 我要关闭此主题。

    谢谢、此致、
    Vamsi