主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我们的生产部门刚刚向我发送了一个查询、询问如何在一个已经投入生产一段时间的 PCB 设计上对 Concerto 处理器进行编程。
他们开始对一些新的 PCB 组件进行编程、前几个组件是 使用 TI 先前提供的一批 F28M35H52C 器件构建的、并且毫无差错地进行编程。
但是、安装了 TI 的新一批处理器后、会生成以下错误输出。
Cortex_M3_0:GEL 输出:启用看门狗计时器
Cortex_M3_0:GEL 输出:启用 UART
Cortex_M3_0:加载程序:程序的一个或多个部分属于不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。
Cortex_M3_0:文件加载程序:地址0x00200030的数据验证失败、请验证目标存储器和存储器映射。
Cortex_M3_0:无法终止存储器下载:0x3a9f 处的缓冲器指针为空
Cortex_M3_0:GEL:文件:C:\software - loader\loader_m3\Debug\loader_m3.out:发生数据验证错误、文件加载失败。