This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:板载升压稳压器的最大电流

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR62421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/693721/launchxl-f28379d-maximal-current-of-on-board-step-up-regulator

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:LMR62421

您好!

我想通过 LAUNCHXL-28379D 为外部器件提供5V 电压。 根据文档、我可以断开跳线 J1-3以将电路板与 USB 隔离、并从外部提供3.3V 电压。 如果我连接 JP6、内部升压稳压器将为5V 电源轨供电。

此5V 电源可消耗的最大电流是多少? 根据 LMR62421的数据表、电流应高达2.1A? 这似乎很高、这是否能够在不过热的情况下工作?

此致、

基利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Killian、

    您计划通过隔离 JTAG/USB 从3.3V 提供5V 电压、这是正确的。 2.1A 电流限制是数据表中的最小限制。 我将邀请 LMR62421专家来了解他们的见解

    [编辑]请参阅图6: LM62421数据表中的典型最大输出电流与 VIN 间的关系。 我不认为输出电流将接近2.1A。可能是~1A、但专家应该有更好的想法。

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Killian、
    2.1A 是开关电流限制而非输出电流。 开关电流限制是电感器峰值电流。 根据您的工作条件 Vin=3.3V Vout=5V、Iout 大约为1A。