Other Parts Discussed in Thread: LMR62421
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 主题中讨论的其他器件:LMR62421
您好!
我想通过 LAUNCHXL-28379D 为外部器件提供5V 电压。 根据文档、我可以断开跳线 J1-3以将电路板与 USB 隔离、并从外部提供3.3V 电压。 如果我连接 JP6、内部升压稳压器将为5V 电源轨供电。
此5V 电源可消耗的最大电流是多少? 根据 LMR62421的数据表、电流应高达2.1A? 这似乎很高、这是否能够在不过热的情况下工作?
此致、
基利安