主题中讨论的其他器件:TMS320F2811、 CCStudio、 UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
我使用 Code Composer Studio 版本:8.0.0.00016和 XDS110产品#TMDSEMU110-U 来尝试调试 TMS320F2811。 当我尝试调试时、我收到以下错误消息:
C28xx:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:无法读取寄存器 ST1:数据不存在
AT (ST1&~(0x0100))[c2811.gel:253]
在 C28x_Mode ()[c2811.gel:76]
在 OnTargetConnect()
C28xx:CPU 复位失败:此驱动程序不支持此操作
C28xx:GEL:执行 OnReset (1)时出错:无法读取寄存器 ST1:数据不存在
AT (ST1&~(0x0100))[c2811.gel:253]
在 C28x_Mode ()[c2811.gel:38]
OnReset (1)时
C28xx:在长度0x2的第0页的0x3f7ff6写入内存块时出现问题:此驱动程序不支持此操作
C28xx:文件加载器:验证失败:目标写入0x3F7FF6@程序失败
C28xx:GEL:文件:C:\Users\kortop\workspace_v8\15003D_5.15.01\Debug\Processor.out:加载失败。
我已安装"ti_emupack_setup_7.0.188.0_win_32"驱动程序。