请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 尊敬的 TI 成员:
您能帮您提供有关伺服控制和运动控制的一些详细信息吗? 非常感谢!
。
低于1。 和2. 我的硬件架构描述了这一点。
伺服电机控制(底层驱动)
1) 1)伺服电机控制
2) FOC 算法
3) 3)高速 SPI 或 EtherCAT 通信
2.运动控制
1) 1) 5轴或6轴运动控制算法
2) 5或6通过高速 SPI 或 EtherCAT 通信设置伺服控制器通信
3) 3)上层计算机的 EtherCAT 通信
伺服电机控制(底层驱动)
1) 1)伺服电机控制
2) FOC 算法
3) 3)高速 SPI 或 EtherCAT 通信
2.运动控制
1) 1) 5轴或6轴运动控制算法
2) 5或6通过高速 SPI 或 EtherCAT 通信设置伺服控制器通信
3) 3)上层计算机的 EtherCAT 通信
。
现在、我需要一些信息来构建控制系统帧、硬件方框图、软件将在后面。
1.想知道 FPGA 和 DSP 之间的通信接口。
2.想了解伺服控制 IC 与高速 SPI 或 EtherCAT 通信 IC 之间的通信接口。
3.想了解运动控制 IC 与高速 SPI 或 EtherCAT 通信 IC 之间的通信接口。
1.想知道 FPGA 和 DSP 之间的通信接口。
2.想了解伺服控制 IC 与高速 SPI 或 EtherCAT 通信 IC 之间的通信接口。
3.想了解运动控制 IC 与高速 SPI 或 EtherCAT 通信 IC 之间的通信接口。