This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:我需要一些信息来构建伺服电机控制系统框架。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/694111/tms320f28069-i-need-some-information-to-build-the-servo-motor-control-system-frame

器件型号:TMS320F28069

尊敬的 TI 成员:

您能帮您提供有关伺服控制和运动控制的一些详细信息吗? 非常感谢!
低于1。 和2. 我的硬件架构描述了这一点。
伺服电机控制(底层驱动)
   1) 1)伺服电机控制
   2) FOC 算法
   3) 3)高速 SPI 或 EtherCAT 通信
2.运动控制
   1) 1) 5轴或6轴运动控制算法
   2) 5或6通过高速 SPI 或 EtherCAT 通信设置伺服控制器通信
   3) 3)上层计算机的 EtherCAT 通信
现在、我需要一些信息来构建控制系统帧、硬件方框图、软件将在后面。
1.想知道 FPGA 和 DSP 之间的通信接口。
2.想了解伺服控制 IC 与高速 SPI 或 EtherCAT 通信 IC 之间的通信接口。
3.想了解运动控制 IC 与高速 SPI 或 EtherCAT 通信 IC 之间的通信接口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪个控制器将用于伺服控制 IC、运动控制 IC 和通信 IC? 如果您使用 C2000控制器、例如 TMS320F2837xD/S 系列作为伺服/运动控制 IC、C2000可提供高速 SPI、并行接口、USB 和其他高速接口、这些接口可用于与其他 IC 的通信接口。
    更多详细说明可在 TMS320F2837x 数据表和技术参考手册中找到、如下链接所示。
    www.ti.com/.../TMS320F28379D