This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:Uniflash 使用密码验证功能

Guru**** 2578995 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692181/tms320f28035-uniflash-verify-function-with-password

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的 TI 团队:

我想检查是否使用 Uniflash 验证函数(带密码)是否正常? (器件:TMS320F28035)

我的阶梯:

1.使用 Uniflash 对代码进行编程("Load"按钮): Uniflash -> Program -> Select Flash image -> Load image (按钮)。 好的

2.将 EVM 引导模式设置为"等待模式"  

3.解锁芯片:设置和实用程序->代码安全密码->解锁按钮)。 好的

4. Veirfy:程序->验证图像(按钮)--获得失败的按摩

当闪存具有密码时、我无法使用 UniFlash 验证闪存。

请帮我检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    解锁后、您能否在内存监视窗口中打开闪存位置并查看是否能够读取正确的值?

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johnny、

    独立验证操作(即单击"Verify Image"按钮)实际上不会调用"解锁"步骤。 这是一个已知的错误、目前在我们的系统中进行了内部跟踪。

    在平均时间内、您应该能够解决这个问题、方法是转到"Settings & Utilities"选项卡、将"Flash Program setting"更改为"Verify Only"、返回"Program"选项卡、然后单击"Load Image"按钮(而不是"Verify Image"按钮)。 这应该在进入"加载映像"步骤之前调用解锁序列(但由于该设置、将执行"仅验证")。

    您能否尝试一下、让我知道这是否适合您?

    谢谢、
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ricky:

    根据您的建议、我在我的站点中对其进行了测试、

    但我收到了相同的失败消息、如下所示:

    1.程序.out 文件(带密码)->确定

    2.将 EVM 引导模式设置为"等待模式"  

    3.解锁芯片:设置和实用程序->代码安全密码->解锁按钮)。 好的

    4. 设置和实用程序-> F28035闪存设置->选择"仅验证"

    5.程序->加载映像(按钮)  

       ---- >收到错误消息。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vivek Singh:
    该解决方案将为客户提供用于大规模生产线的解决方案。
    我们无法读取和比较大规模生产线中的每一个(一对一)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ricky:
    你有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    我刚刚在 F28335上尝试过这一点、"Verify Only"选项似乎实际上并不调用解锁。 我很抱歉造成混淆。

    下面是一种替代解决方案:

    1.打开“操作后保持连接”选项。 请参阅 GUI 中选项位置的屏幕截图。

    2.输入密码,然后按解锁按钮。

    3.选择您的映像,然后点击“验证映像”。

    解锁后、目标将保持连接、因此在验证期间仍应处于解锁状态。

    请告诉我这是否适合您。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ricky:

    此解决方案是否需要将 EVM 设置为"等待模式"?

    我已经测试过、应该将其设置为等待模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johnny、

    我不确定是否需要设置等待模式。 测试时、我没有更改电路板上的等待模式。 Vivek 可能会提供有关此方面的更多信息。

    谢谢、
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ricky:
    好的、非常感谢您的帮助。