This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:TMS320F28069

Guru**** 2613335 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692879/ccs-tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 CCS Uniflash:-版本3.1下载使用 Spectrum Digital C2000 XDS510LC 仿真器的程序。 ".out" 文件由 CCS5.2生成 、但在出现两个错误后遇到。

连接到目标时出错:错误0x80000200/-140:OCS 期间出现致命错误、SD 扫描控制器模块生成错误

2. C28xx:闪存编程器:执行删除恢复时出错。 等待算法完成时、闪存操作超时。 操作已取消。

我已经检查了电源电压、器件选择和连接、所有这些都正常。 请建议可能的解决方案。

谢谢、此致、
千山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    岐山

    1) 1)错误消息错误0x80000200/-140在 OCS 期间发生致命错误、SD 扫描控制器模块生成的错误表明存在与 JTAG 相关的错误。 假设您能够更早地连接到器件、这可能不是正版 JTAG 错误。 您可能会遇到此错误、因为您的器件处于锁定状态且 ECSL 逻辑正在使您的 JTAG 跳闸。 我对该误差不太担心。

    2)耗尽恢复算法超时。 它只是建议某些闪存存储器位置处于无法恢复的过擦除状态。 遗憾的是、当发生这种情况时、您唯一的选择是更换部件、因为无法挽救部件。

    processors.wiki.ti.com/.../FAQs


    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,

    1) 1)我没有在代码中设置密码、加载期间不会发生电源故障、那么如何锁定?
    2) 2)我只进行了2-3次编程、那么过擦除情况的可能原因是什么?

    谢谢、此致、
    千山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    岐山

    检查您是否在设置部分中选择了"擦除、编程和验证"选项?

    如果器件因电源故障、器件复位、手动停止、系统在擦除操作过程中挂起等原因而中断、则有可能使器件处于过擦除(耗尽)状态。 如果器件在擦除操作过程中被中断、它可能会破坏锁定器件的 CSM 密码。 简而言之、在擦除闪存操作中、器件无法在不中断的情况下耗尽。 这些内容在 C2000Ware 中提供的闪存 API 文档中进行了说明。 论坛中还有多个相同主题的帖子。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我在设置部分中选择了"擦除、编程和验证"选项。
    旧程序已经存在控制卡、假设加载过程中出现错误、则应损坏我的旧程序、我的意思是擦除尚未启动。

    谢谢、此致、
    千山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    岐山

    不幸的是、我不知道使器件处于该状态的事件序列、因为我对它不了解。 删除本质上是一个过擦除条件。 如果不执行擦除操作、则无法将闪存置于该状态。

    如果您能够连接到器件、我会尝试重新运行删除恢复算法。 如果出现故障、您只能更换设备。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,

    我无法连接耗尽恢复算法、收到错误 C28xx:连接到目标时出错:错误0x80000200/-140在 OCS 期间出现致命错误、SD 扫描控制器模块生成错误。 因此、最后我必须更换器件。

    谢谢、此致、
    千山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,

    如果在没有段规范的情况下创建输出段、是否可能是发生过擦除情况的原因。

    谢谢、此致、
    千山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、您的段定义对删除条件没有任何影响。

    -Manoj