请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用 CCS Uniflash:-版本3.1下载使用 Spectrum Digital C2000 XDS510LC 仿真器的程序。 ".out" 文件由 CCS5.2生成 、但在出现两个错误后遇到。
连接到目标时出错:错误0x80000200/-140:OCS 期间出现致命错误、SD 扫描控制器模块生成错误
2. C28xx:闪存编程器:执行删除恢复时出错。 等待算法完成时、闪存操作超时。 操作已取消。
我已经检查了电源电压、器件选择和连接、所有这些都正常。 请建议可能的解决方案。
谢谢、此致、
千山