This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:15V 适配器的可更换插头无法固定。 它是否是一个缺失的附件?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/709814/tmdshvmtrinspin-the-replaceable-plug-of-the-15v-adapter-cannot-be-fixed-is-it-a-missing-accessory

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

我刚刚购买了 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件。 如图所示、15V 适配器的可更换插头无法固定。 是否缺少固定附件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们最近收到了一些关于这一同一主题的投诉。 我们的制造商似乎无意中订购了错误的刀片式服务器附件、以便与电源配合使用。 您可以将整个 EVM 退回以进行更换、但可能需要一些时间、因为我们已将所有库存退回进行检查/修复。

    您只需在本地购买一个15V 电源、就可以轻松得多、该电源可与壁式插座配合使用并适合电路板上的标准桶形连接器。 这些非常常见、通常成本低于20美元。 在中国可能更便宜。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 如果我只购买缺失的固定零件、固定零件的具体型号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为电源是

    www.digikey.com/.../

    此页面将包含可与此电源配合使用的刀片。

     

    其中一些套件随附了旧刀片、适合之前的15V 电源(在其停产之前)。

     

    您还可以使用具有相同标准连接器的任何15V 20W+电源。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    额定电压为15V、额定电流为1.66A、额定功率为25W 的电源适配器是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这可以正常工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢