This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:使用 F28069M Launchpad 生成 SPWM

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/711964/tms320f28069m-spwm-generation-using-f28069m-launchpad

器件型号:TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件: C2000WAREcontrolSUITE

尊敬的先生,

我正在使用 TMS320F28069M Launchpad。 我已成功生成具有可变占空比的 PWM 信号。

现在、我想生成50Hz/60Hz 的 SPWM (正弦 PWM)。 我没有得到确切的操作。

我从 TI 的 e2e 社区获得了一个代码、但该代码无法正常工作。 我还尝试使用

C2000Ware 中的 sgen 库、但未获取 SPWM。 请你帮我。

此致、

水烟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nisha、

    C2000Ware 中 SGEN 的支持文件此处为"C2000\C2000Ware_1_00_05_00\libraries\DSP\SGEN\c28\docs"。

    您可以在 controlSUITE 中找到示例和文档。 " \controlSUITE\libs\DSP\SGEN\V101\doc"

    仔细查看这些内容、如果您仍有问题、请告诉我。注意:这些内容是为 F28335编写的、但概念应该相似。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Helllo 先生、

    我参考了所有这些文件、这不能解决我的问题、但现在我能够通过其他方法和代码生成 SPWM
    感谢您的回答!

    谢谢、此致、
    水烟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、您能否发布您的解决方案以在将来帮助他人??

    谢谢!
    Cody