请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE、 controlSUITE
尊敬的先生,
我正在使用 TMS320F28069M Launchpad。 我已成功生成具有可变占空比的 PWM 信号。
现在、我想生成50Hz/60Hz 的 SPWM (正弦 PWM)。 我没有得到确切的操作。
我从 TI 的 e2e 社区获得了一个代码、但该代码无法正常工作。 我还尝试使用
C2000Ware 中的 sgen 库、但未获取 SPWM。 请你帮我。
此致、
水烟