请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 您好!
在 spruhm8g.pdf 第1726页的单次触发(OSHT)部分中,
它提到 "此外、当发生单次触发事件时、会设置单次触发事件标志(TZFLG [OST])并设置
如果在 TZEINT 寄存器和 PIE 外设中启用了 ePWMx_TZINT 中断、则会生成 ePWMx_TZINT 中断。 导致 OST 事件的事件的相应标志也在寄存器 TZOSTFLG 中设置。
TZFLG[OST]和 TZOSTFLG, 哪个标志更早出现?
谢谢、
此致、
Simen