This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TZFLG[OST]和 TZOSTFLG,哪个标志更早出现?

Guru**** 2613915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/693559/tms320f28377d-tzflg-ost-and-tzostflg-which-flag-occurs-earlier

器件型号:TMS320F28377D

您好!

在 spruhm8g.pdf 第1726页的单次触发(OSHT)部分中,

它提到  "此外、当发生单次触发事件时、会设置单次触发事件标志(TZFLG [OST])并设置
如果在 TZEINT 寄存器和 PIE 外设中启用了 ePWMx_TZINT 中断、则会生成 ePWMx_TZINT 中断。 导致 OST 事件的事件的相应标志也在寄存器 TZOSTFLG 中设置。

TZFLG[OST]和 TZOSTFLG, 哪个标志更早出现?

谢谢、

此致、

Simen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simen、

    您能告诉我们这种情况的用例吗? 理想情况下、由于同步延迟、它应该并行发生、或者 TZOSTFLG 应该在 TZFLG 之前被置位。

    谢谢
    Vasudha