请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28075 大家好、
我是第一次使用 F28075和4类 ADC、 我不了解4类 ADC。
在 F28075数据表(SPRS902E)的第87页上:
- 当 ADC 从奇数通道转换为偶数通道时、或反之、Ch 上的实际初始电压将接近于完全放电至 VREFLO。 对于偶数到偶数或奇数到奇数通道转换、Ch 上的初始电压将接近先前转换通道的电压。
有人能向我解释一下 ADC 如何从奇数通道转换为偶数通道、从而将 Ch 放电至 VREFLO?
非常感谢您的回答!
Lam