This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:4类 ADC

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692950/tms320f28075-type-4-adc

器件型号:TMS320F28075

大家好、

我是第一次使用 F28075和4类 ADC、 我不了解4类 ADC。  

在 F28075数据表(SPRS902E)的第87页上:

  • 当 ADC 从奇数通道转换为偶数通道时、或反之、Ch 上的实际初始电压将接近于完全放电至 VREFLO。 对于偶数到偶数或奇数到奇数通道转换、Ch 上的初始电压将接近先前转换通道的电压。

有人能向我解释一下 ADC 如何从奇数通道转换为偶数通道、从而将 Ch 放电至 VREFLO?

非常感谢您的回答!

Lam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、林

    16B 差分模式和12B 单端模式共用硬件/芯片区域。

    在16B 模式下、需要额外的硬件来处理两个引脚上的采样和差分电压转换(碰巧是一个偶数通道和一个奇数通道)。 在12B SE 模式下、仅需要硬件的某些子集、并根据通道是偶数还是奇数使用不同的子集。

    无论采用哪种方法、您都应始终假设 Ch 从最差的可能值开始(通常在目标电压接近满量程时完全放电、或者在目标电压接近 VREFLO 时完全充电、或者在采样信号上不希望看到的随机电压)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、

    感谢您的回答、这有助于我更好地理解4类 ADC。 我还有一个问题、ADC 转换是否也适用于特定输入、如 ADCINA0、ADCIN14、ADCIN15 (由 ADC 模块共享)和温度传感器。

    提前感谢您。

    Lam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、林

    无论它们的输入类型(引脚或非引脚)以及实际连接的是什么、本特别说明都适用。

    无论本说明如何、您都应始终假设 S+H 电容器在任何多路复用 ADC 的每次转换开始时以某种未知值启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、

    这确实回答了我的问题、非常感谢您的帮助。

    Lam