This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28335:检查程序是否正在使用闪存

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/693237/compiler-tms320f28335-check-if-program-is-using-flash-memory

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我刚刚继承了 TMS320F28335的一个项目。
该项目应该是一个定制内核、用于通过 SCI 对 DSP 的闪存进行编程。

处理该项目的人员始终通过 JTAG 刷写自定义内核、然后通过 SCI 发送"真实"程序、这种情况非常好。
但是、如果 开发阶段将持续一整天、内核用户将无法访问 JTAG 端口、并且只能通过 SCI 接口进行编程。
因此内核只能在 DSP RAM 上运行。

这是我的问题、
我能不能通过某种方式获得有关哪些代码段存储在 RAM 中以及哪些代码段将存储在闪存中的信息、以便我可以逐步将内核从闪存移动到 RAM 中。

是否可以生成警告、错误或其他显示工程将使用闪存的内容。

此致、

Marcel Kummer。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有人很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看映射文件以查看存储器段的链接、加载和运行位置。

    您应该将闪存 API 和所有调用闪存 API 的代码放置在 RAM 中。

    此致、
    SAL