请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、
我刚刚继承了 TMS320F28335的一个项目。
该项目应该是一个定制内核、用于通过 SCI 对 DSP 的闪存进行编程。
处理该项目的人员始终通过 JTAG 刷写自定义内核、然后通过 SCI 发送"真实"程序、这种情况非常好。
但是、如果 开发阶段将持续一整天、内核用户将无法访问 JTAG 端口、并且只能通过 SCI 接口进行编程。
因此内核只能在 DSP RAM 上运行。
这是我的问题、
我能不能通过某种方式获得有关哪些代码段存储在 RAM 中以及哪些代码段将存储在闪存中的信息、以便我可以逐步将内核从闪存移动到 RAM 中。
是否可以生成警告、错误或其他显示工程将使用闪存的内容。
此致、
Marcel Kummer。