请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我在使用"TIEVM-HV-1PH-DAC"时遇到了一些问题
该图显示了执行构建2 DC 检查时的问题。
首先,我 设置 clearInvTrip:1,Rylconnect:1
然后、将输入直流总线提升至50V
当我增加输出直流源时、电路板状态会更改为"过流 Trip"、正如在捕获2中所示、它不会继续运行。