主题中讨论的其他器件:AMC1100
大家好、TI 工程师、
我使用 F280049内部的 PGA4作为放大器、用于检测外部差动电压用途。
首先、我将 PGA4_GND 引脚保持断开状态、同时向 PGA4_IN (实际上是 C3引脚)发送大约1.1V 的电压、然后发现 PGA4_OUT 的噪声输出不良、并在 PGA4_GND 引脚上测量大约800mV。
然后、我尝试将 PGA4_GND 引脚直接连接到 VSSA、并在内部从 PGA4_OUT 获得稳定且恒定的 ADC resault。
因此、PGA4_GND 看起来更像一个输出引脚、应该接地。 问题出在这里:如果将不同于800mV (可能是1000mV 或600mV)的电压发送到 PGA4_GND 作为差值电压的负信号、该怎么办? 实际上、我选择了 AMC1100作为 F280049的外部差分电压输入、其 VOUTN 在我们的应用中约为1000mV、它能否直接连接到 PGA4_GND? 它们是否也应该接地?
此致。