This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:连接到180引脚边缘连接器的外部连接器

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692521/ccs-tms320f28379d-the-external-connector-to-the-180-pin-edge-connectot

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我只想在此提出一个硬件问题、我尝试使用自己设计的外部传感器板来提供多个反馈或参考信号、以便完成控制策略。 我可以在模拟映射中看到一些备用 ADC、例如 ADCC4和 ADCC5、但是没有连接器可以访问板载这些引脚。 有焊接的可能性,但焊接非常紧密,这将非常困难。 我只是想、如果我可以在控制卡和180引脚连接器之间的中间级中有一个外部连接器。 并且连接器应该能够具有更好的焊接功能。 任何人都做了这个,或者有更好的建议,请告诉我。

谢谢你  

最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不提供此类中间级。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是问 TI 是否有任何东西不能用作中间级。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小值、
    要清楚一点、您问的是 F28379D 控制卡的定制基板吗? 只需确保 TI 集线站确实会将所有模拟信号输出到 ANA 接头。

    如果无法从底部的180连接器进行访问、请注意原理图第4页上的所有模拟输入也会双路连接到 ESD 保护 IC (U6-u11)。 您可以考虑在模拟信号到达180引脚连接器之前将其接入其中。

    最棒的
    Matthew