请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我只想在此提出一个硬件问题、我尝试使用自己设计的外部传感器板来提供多个反馈或参考信号、以便完成控制策略。 我可以在模拟映射中看到一些备用 ADC、例如 ADCC4和 ADCC5、但是没有连接器可以访问板载这些引脚。 有焊接的可能性,但焊接非常紧密,这将非常困难。 我只是想、如果我可以在控制卡和180引脚连接器之间的中间级中有一个外部连接器。 并且连接器应该能够具有更好的焊接功能。 任何人都做了这个,或者有更好的建议,请告诉我。
谢谢你
最小