This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:具有高 dV/dT 的 VDDIO 出现在 Vdd 上并经过绝对电压

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692011/tms320f28377d-vddio-with-high-dv-dt-appears-on-vdd-and-goes-over-absolute-voltage

器件型号:TMS320F28377D

大家好、我正在使用 TMS320F28377SPTPQ、我正在对 Vdd 进行定序、以便在 Vdio 之后继续运行。 当3.3V 上升时、我看到1.2V 上升至大约2V 的电压(数据表中的绝对限值为1.5V)。 我断开1.2V 电源、并看到当3.3V 上升时、故障1.2V 由 DSP 本身提供。  

我查看了数据表、并看到有针对 Vdio 轨的建议电源斜升速率(330至10^5V/s)。 我的电源具有软启动功能、可将斜坡限制在12000V/s、这将处于建议的范围内。 当我从一个斜升速度要慢得多的外部电源供电时、这个问题不会发生。

所连接的是 Vdio 轨的波形(蓝色)、从 IC 断开的1.2V 轨(粉色)和 IC 的1.2V 轨(绿色)

这种正常行为是否正常、这是否是 IC 的问题? Vregenz 引脚由一个2.2k 电阻器上拉以禁用 Vreg

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后、我通过更改 Vregenz pu 以使引脚正确连接到 VDDIO 的跳线来解决了我的问题。 并在启动时禁用 Vreg。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sebastien、
    正确、对于该器件、必须将 VREGENz 直接拉至 VDDIO 以禁用 VREG。

    最棒的
    Matthew