请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 大家好、我正在使用 TMS320F28377SPTPQ、我正在对 Vdd 进行定序、以便在 Vdio 之后继续运行。 当3.3V 上升时、我看到1.2V 上升至大约2V 的电压(数据表中的绝对限值为1.5V)。 我断开1.2V 电源、并看到当3.3V 上升时、故障1.2V 由 DSP 本身提供。
我查看了数据表、并看到有针对 Vdio 轨的建议电源斜升速率(330至10^5V/s)。 我的电源具有软启动功能、可将斜坡限制在12000V/s、这将处于建议的范围内。 当我从一个斜升速度要慢得多的外部电源供电时、这个问题不会发生。
所连接的是 Vdio 轨的波形(蓝色)、从 IC 断开的1.2V 轨(粉色)和 IC 的1.2V 轨(绿色)
这种正常行为是否正常、这是否是 IC 的问题? Vregenz 引脚由一个2.2k 电阻器上拉以禁用 Vreg
谢谢你。