This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:F28069中的 SCI 用法

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/710512/ccs-tms320f28069m-sci-usage-in-f28069

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRPFCKIT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将使用 F28069 ISO 控制卡(0.4版)以及 TMDSHVMTRPFCKIT (R1.1),以及使用 SCI 将数据从 DSP 发送到 PC 的内容。

我对硬件配置感到困惑(控制卡上的 SW 设置和 TMDSHVMTRPFCKIT 上的跳线设置)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4484935:
    我们已将此问题定向给合适的人员、有人应尽快回复您。
    谢谢、
    Krishna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考 controlCARD 的原理图或随附的指南、以获取有关 controlCARD 上软件设置的详细信息。 要查找 controlCARD 的 COM 端口、请查看计算机设备管理器的"Ports (COM & LPT)"部分。 有关使用硬件串行连接的详细信息,请参阅以下页面:

    e2e.ti.com/.../qsg_5F00_hw_5F00_cncd28069miso.pdf