请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M 主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRPFCKIT
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将使用 F28069 ISO 控制卡(0.4版)以及 TMDSHVMTRPFCKIT (R1.1),以及使用 SCI 将数据从 DSP 发送到 PC 的内容。
我对硬件配置感到困惑(控制卡上的 SW 设置和 TMDSHVMTRPFCKIT 上的跳线设置)。
谢谢!