请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
使用 TMS320F28379D MCU 调试电路板时出现错误。
控制台显示错误: (错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。
成功加载后,运行程序时出现错误(通过以下步骤找到问题:启动配置、连接、加载代码和调试)。
上次遇到此错误是 因为 引脚 XRS_N 中存在断开连接
因此、我想问、如果误差仍然来自这个引脚、这个引脚的连接线非常接近晶体振荡器、如下图所示。
此致、DITNY。