This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:调试探针错误

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692336/ccs-tms320f28379d-debug-probe-error

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

使用 TMS320F28379D MCU 调试电路板时出现错误。

控制台显示错误:  (错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。

成功加载后,运行程序时出现错误(通过以下步骤找到问题:启动配置、连接、加载代码和调试)。

上次遇到此错误是 因为 引脚 XRS_N 中存在断开连接  

因此、我想问、如果误差仍然来自这个引脚、这个引脚的连接线非常接近晶体振荡器、如下图所示。

 

此致、DITNY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难说出问题是什么、但如果复位引脚由于板载噪声而不稳定、则会出现问题。 运行代码时出现错误这一事实也表明问题可能是由复位引脚引起的。 我建议也检查 JTAG 引脚的完整性。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vivek Singh。

    我尝试过的 IR 和 DR 完整性扫描测试成功。 我是否应该尝试其他测试?
    此致、DITNY。