主题中讨论的其他器件:OPA365
您好!
为 ADC 引脚馈电的最佳方法是什么? 我必须使用运算放大器吗? 我已阅读"SPRS439N–2007年6月–2016年10月修订版",并使用"Experimenter's Kit USB Docking Station"。
2.当我将 ADCA0与集线站接地引脚或3.3V 引脚连接时、结果如预期的那样。 当我使用分压器时、结果是一个振荡值。 即 ADCA0 = 1V RESULT = 1363至1366。
此致、
Kostas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
为 ADC 引脚馈电的最佳方法是什么? 我必须使用运算放大器吗? 我已阅读"SPRS439N–2007年6月–2016年10月修订版",并使用"Experimenter's Kit USB Docking Station"。
2.当我将 ADCA0与集线站接地引脚或3.3V 引脚连接时、结果如预期的那样。 当我使用分压器时、结果是一个振荡值。 即 ADCA0 = 1V RESULT = 1363至1366。
此致、
Kostas
Kostas、
如果您只是进行原型设计、像 OPA365这样的器件几乎肯定会起作用。 您可能需要使用一些不同的器件进行实验、以找到满足您的成本、尺寸和性能要求的器件。 DIP 适配器 可能很有用。 就 ADC 而言、运算放大器主要需要具有足够的带宽和驱动强度、以便在 ACQ_PS 窗口内为内部 S/H 电容器充电。 运算放大器也会产生一些自己的误差、因此您还需要考虑这一点。
如果您想避免使用运算放大器、还可以调整一些其他变量。 例如、您可以尝试增大 ACQ_PS 窗口或更改电阻器值。 这将有助于了解您正在采样的信号带宽和您所需的精度。
Tommy
这是另一 个很好的放大器原型设计套件。