This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:SYSCLK 和 ADCCLK 如何影响 ADC 采样、转换和结果?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/691450/tms320f280049-how-does-sysclk-and-adcclk-impact-adc-sampling-conversion-and-result

器件型号:TMS320F280049

香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

在 F28004x 数据表(sprs945c.pdf)的5.9.1.2.2 ADC 时序图中、

ADC S+H 与 SYSCLK 相关、ADC 转换与 ADCCLK 相关。

我知道,S+H 似乎影响了结果的稳定性和准确度…

ADCCLK 是否影响 ADC 结果 稳定性/精度、或 ADCCLK 是否仅影响转换延迟?

如果 ADCCLK 不影响结果的稳定性/精度、为什么我们不总是使用最快的 ADCCLK 呢?

请您帮助我们澄清问题吗?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    如果输入阻抗高于理想值或驱动带宽低于理想值、则需要从最小值增加 S+H 持续时间。 理想情况下、在驱动50欧姆或更低纯阻性输入的10MHz+运算放大器附近、处于性能良好的位置。 如果样本背靠背、S+H 持续时间的增加将导致增加触发到输出延迟和降低采样率。

    降低 ADCCLK 将导致转换花费更长的时间、因此触发到输出延迟、采样到输出延迟和采样背对背转换的时间都将增加。

    通常、您希望以最大可能的 ADCCLK 运行以减少延迟。 由于不用于转换时钟不会自由运行、因此通过减少 ADCCLK 不会节省功耗。

    能够调整 ADCCLK 预分频的主要原因是、如果使用了不同的 SYSCLK、则需要使用不同的分频器获得最大值或尽可能接近最大 ADCCLK。

    如果使用的 VREFHI 驱动电路带宽不是很好并且/或者 VREFHI 和 VREFLO 之间的电容器太小或者放置在离基准引脚太远的位置、那么 ADC 可能无法在其最大额定频率下运行。 在这种情况下、可能需要降低 ADCCLK 以减轻糟糕参考设计的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Devin、

    感谢您的信息。

    韦恩