请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027F、 BOOSTXL-3PHGANINV、 BOOSTXL-DRV8301、 BOOSTXL-DRV8305EVM、 DRV8301大家好、我最近购买了 launchxl-f28027f、在开始了解它提供的所有功能之前、 我是否可以将 LaunchPad 本身用作我要构建的速度控制器的独立大脑。 当然、还具有所有安全功能、以保护电路板。 我想购买自己的 FET、 驱动器和降压转换器、以实现比 Booster Pack 更高的功率输出。 如有任何疑问、请提问。 谢谢