This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LaunchxL-F28027F

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F, BOOSTXL-3PHGANINV, BOOSTXL-DRV8301, BOOSTXL-DRV8305EVM, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692386/launchxl-f28027f

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027FBOOSTXL-3PHGANINVBOOSTXL-DRV8301BOOSTXL-DRV8305EVMDRV8301

大家好、我最近购买了 launchxl-f28027f、在开始了解它提供的所有功能之前、 我是否可以将 LaunchPad 本身用作我要构建的速度控制器的独立大脑。 当然、还具有所有安全功能、以保护电路板。 我想购买自己的 FET、 驱动器和降压转换器、以实现比 Booster Pack 更高的功率输出。 如有任何疑问、请提问。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Horace Rainey">但是是否可以将 LaunchPad 本身用作我要构建的速度控制器的独立大脑。 [/报价]

    如果出于学术或业余目的、您当然可以将 Launchpad 用作您计划构建的"大功率"电源板的 controlCARD (或称为"独立大脑")。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TI 提供了 Booster Pack、通常是 BOOSTXL-DRV8301或 BOOSTXL-DRV8305EVM 或 BOOSTXL-3PHGANINV 等低电压逆变器。

    这些至少可以作为良好的起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我的目标是构建一个速度控制器、使4个无刷电机旋转、根据我所知、它将需要4个 MCU 和所有支持组件、4 - 3相 H 桥和支持组件。 市场上有一些速度控制器可以满足我的需求、但如果我使用市场上最佳的组件构建它、我将以更低的成本实现更大的功率。 我还意识到、必须对4个 MCU 的占空比输入计时才能接收相同的信号。 您可能还有其他问题需要我回答。 我要构建的这个速度控制器将进入我构建的电热销杆中。 这些电机将会出现在大型无刷空气飞机中、它们具有令人无法忍受的功率和扭矩、我在诸如卡丁车、电动踏板车和电动自行车等个人移动车辆上看到了这些电机。 每一项发明都始于某个地方、我只是寻找了解自己想要实现的目标的人。 再次感谢、请询问您可能有的任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我购买了 boostxl drv8301。 表单我所读的内容将告诉我我我希望学习的内容、例如编程、编程非常重要、有时出于好奇而提出一些问题会引起我们所有人的兴趣。 感谢您的答复、欢迎您提出任何问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎手头有一个有趣的项目。 我们提供的指针应该有助于您向前迈进。 如果它是低电压电机的概念证明、我们的 BoosterPack 可以为您提供帮助、否则、您必须自行构建。 希望它能澄清。