This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-1000:powerSUITE main.cfg 为空

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/710082/ccs-tidm-1000-powersuite-main-cfg-is-empty

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件:powerSUITECCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

main.cfg 为空

常见问题解答提示下载 GUI 编写器、但我无法选择

如何下载并安装 GUI 编写器,以便 CCS 可以使用它并正确显示 main.cfg?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    您需要 GCv1运行时。 若要在 App Center 上查找、请按 CCS 加载项的"查看更多"按钮:

    然后选择以下选项:

    请注意、如果您使用的是 CCSv8.x、则会遇到已知问题、cfg 中的 powerSUITE 解决方案将显示为半高。 我们将在下一次 CCSv8更新中修复该问题

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复和帮助、但我遇到以下安装错误

    查看我看到的日志文件

    !entry org.eclipse.equinox.P2.artifer.repository 4 1000 2018-07-19 10:27:57.159
    !在 software-dl.ti.com/.../上找不到存储库的消息。

    !entry com.ti.ccstudio。p2app 4 0 2018-07-19 10:28:02.416
    !消息“The installable unit com.ti.ccstudio.gui.composer.ccs.feature.group has not been found (未找到可安装单元)”。

    !Entry com.ti.ccstudio。app.center 4 0 2018-07-19 10:28:02.431
    !消息安装选定的加载项失败。 installIus=com.ti.ccstudio.gui.composer.ccs.feature.group,com.ti.gc.common.feature.group,org.eclipse.wst.jsdt.feature.feature.grouprepos=software-dl.ti.com/.../

    路径是否有效? 我位于代理服务器后面、因此这可能是一个 IT 问题、如果路径有效、我必须尝试在没有代理服务器的情况下安装它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    repo 路径有效。 您是否对所有更新或仅对 GCv1运行时有疑问? 您使用的 CCS 确切版本是什么?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Code Composer Studio
     版本:8.1.0.00011

    操作系统:Windows 7、v.6.1、x86/Win32

    由于我在代理服务器的后面工作,我需要设置 eclipse 以访问代理服务器,这样做需要转到 windows->preferences,然后转到 general-> network connection,然后填写此窗口

    现在它允许我下载插件,感谢您在我编写插件时提供的所有帮助,希望它能正确安装和运行:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven taffs 说:
    现在它允许我下载插件,感谢您在我编写插件时提供的所有帮助,它可以下载插件,希望它能正确安装和运行:-)

    听得不错! 请告诉我它是怎么发生的。

    请注意、由于您使用的是8.1、因此您可能会遇到以下主题中的已知问题:

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/680602/2508445

    该问题将在即将推出的8.2.0版本中得到解决

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出于某种原因、它在代理服务器后面仍然无法正常工作。最后、我从家里下载了插件。