请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 主题中讨论的其他器件: C2000WARE
我正在考虑将 TMS320F280049应用设计到新应用中。 在查看280049的勘误表时、我很高兴看到28069有许多问题不适用。 然而、280049的 PLL 通报令人担忧。 对于保证 PLL 在上电时锁定所需的最大尝试次数、是否有任何指导? 勘误表似乎对此略有开放。 标题("PLL 可能不会在第一次锁定尝试时锁定")表明只有第一次尝试可能失败。 这表明第二次尝试将始终成功。 这是真的吗? 如果有人对实现更确定性/可重复性的系统初始化感兴趣、那么在不产生抖动的情况下、总是尝试锁定两次以检查第一次成功锁定是否更好?
也许有一些文件详细介绍了这方面的内容、我只是遗漏了这些内容。