This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电机外壳带电

Guru**** 2935800 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/710623/is-the-motor-housing-live

主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPIN

我有 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件、如果我不使用隔离变压器、我有电池供电的测试设备。 我的问题是、我能否在处理电机时不会感到震惊。

我已订购隔离变压器位于安全侧。

任何有关高压电机电压电势、如何将其接地的好文章

谢谢

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在问 EVM 通电时是否可以触摸电机?

    您不应触摸绕组(电机内部)、但除非电机受到严重损坏、否则触摸外壳、轴等是很好的、无论您从电源向 EVM/逆变器提供何种隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Chris、如果 BLDC 电机连接到 EVM、我能为其接地。 用户指南建议使用隔离变压器、因为这仅适用于接地测试设备、使用隔离变压器的原因是什么。

    TI 是否有关于接地的任何文章、我的电机额定电压为100 - 200VDC、5A 满负载、如果不知道正确的接线和测试方法、我很犹豫是否要将其连接到 EVM 套件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在高电压电机驱动套件中、通常使用整流器将交流电压调节为直流电压。 这意味着的接地

    功率级以接地为基准浮动。 这意味着如果连接了两个接地端、

    它将导致电网对地短路。

     

    但是、实验室设备的大多数接地端、例如示波器、都连接到接地端

    安全原因。  在开发阶段、这通常是一个巨大的风险。 这就是为什么隔离式变换很常见的原因

    用于在电网和整流器之间进行缓冲、以切断电网到接地短路的可能路径。

     

    这就是强烈建议在这里进行隔离式转换的原因, 尤其是在控制器接地时

    直接连接到高压 套件的电源接地、其中包含整流器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果该套件由电池供电、但未连接到电网、则不会出现我在上面提到的问题。 只需按照 Chris 的说法操作、你应该是可以的。