请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPIN我有 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件、如果我不使用隔离变压器、我有电池供电的测试设备。 我的问题是、我能否在处理电机时不会感到震惊。
我已订购隔离变压器位于安全侧。
任何有关高压电机电压电势、如何将其接地的好文章
谢谢
Thomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件、如果我不使用隔离变压器、我有电池供电的测试设备。 我的问题是、我能否在处理电机时不会感到震惊。
我已订购隔离变压器位于安全侧。
任何有关高压电机电压电势、如何将其接地的好文章
谢谢
Thomas
在高电压电机驱动套件中、通常使用整流器将交流电压调节为直流电压。 这意味着的接地
功率级以接地为基准浮动。 这意味着如果连接了两个接地端、
它将导致电网对地短路。
但是、实验室设备的大多数接地端、例如示波器、都连接到接地端
安全原因。 在开发阶段、这通常是一个巨大的风险。 这就是为什么隔离式变换很常见的原因
用于在电网和整流器之间进行缓冲、以切断电网到接地短路的可能路径。
这就是强烈建议在这里进行隔离式转换的原因, 尤其是在控制器接地时
直接连接到高压 套件的电源接地、其中包含整流器。