Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVE
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我正在尝试将外部函数发生器连接到 DesignDRIVE 板、在硬件参考手册中、我发现有一些模拟信号映射备件。 (直接连接到 ADC 引脚)、我尝试将函数发生器正极连接到这些引脚、将负极(接地)连接到控制接地、这是否正常? 问题是我找不到新版本 R2.2.1的 PCB 原理图、TI 在软件上提供了 R2.2的 PCB 原理图、但是没有新版本 controlCARD 的 PCB 原理图。 我需要它来识别引脚和焊接点。
谢谢
最小