This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:设计 DRIVE 控制板和接口 PCB 原理图

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/691274/ccs-tms320f28379d-designdrive-control-board-and-interface-pcb-schematic

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在尝试将外部函数发生器连接到 DesignDRIVE 板、在硬件参考手册中、我发现有一些模拟信号映射备件。 (直接连接到 ADC 引脚)、我尝试将函数发生器正极连接到这些引脚、将负极(接地)连接到控制接地、这是否正常?  问题是我找不到新版本 R2.2.1的 PCB 原理图、TI 在软件上提供了 R2.2的 PCB 原理图、但是没有新版本 controlCARD 的 PCB 原理图。 我需要它来识别引脚和焊接点。  

谢谢  

最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、它在 TI 文件夹中被命名为硬件开发包。 但是、它采用 R2.2版本。 这与模拟映射不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了缺省 GND 平面配置外、这两个修订版本是相同的。 在 R2.2.1版本中、高压 GND 和控制 GND 平面被断开。 您可以在手册中看到它。 建议在尝试连接外部信号之前全面查看指南。 从概念上讲、当您将模拟信号连接到 MCU 并将其 GND 连接到 MCU AGND 时、ADC 应该能够读取该信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    棘手的问题是 MCU 上没有焊接点、因此电路板的焊接似乎非常困难。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从原理图中、您可以确定具有 GND 节点的无源器件并使用它。 请记住、该信号是从报头发出的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是问,我弹出的想法是,例如,如果我不使用连接器连接它,则需要连接端口 SC-A-2 (一个双连接器)才能连接到 SC-A 串行通信宏。 只需使用左侧接头并连接到函数发生器(外部信号)、该引脚连接到 ADC、并通过正确的 controlGROUND 连接、您是否认为它可以正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能。 BTW、SC-A 不是串行通信、而是正弦余弦。 连接器上有许多模拟接地信号。 看看引脚19 35、47、... 在180引脚连接器上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助。
    最小