请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 我正在开发电机控制器、我正在使用 TMS320F28035处理器。 我有一个具有霍尔效应的三相电机、我正在使用 XINT1-3进行中断。 这是一个非常简单的例程、但当我接近100%占空比时、我会遇到可闻噪声问题、最大音量为100%。 我想看看是否有人就解决这一问题提出了建议。 我看了大厅的线条,它们看起来像石头一样坚固。 我还检查了连接到驱动器模块的 PWM 线路、一切看起来都符合预期。 由于这是可闻的、这可能是由于相位之间切换的时序导致的、在这种情况下、我短暂导通了两个低侧开关、从而导致调制? 感谢您的任何帮助/建议。
Josh