This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:以100%占空比运行电机时可闻噪声

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/691609/tms320f28035-audible-noise-when-running-motor-at-100-duty-cycle

器件型号:TMS320F28035

我正在开发电机控制器、我正在使用 TMS320F28035处理器。  我有一个具有霍尔效应的三相电机、我正在使用 XINT1-3进行中断。 这是一个非常简单的例程、但当我接近100%占空比时、我会遇到可闻噪声问题、最大音量为100%。  我想看看是否有人就解决这一问题提出了建议。  我看了大厅的线条,它们看起来像石头一样坚固。 我还检查了连接到驱动器模块的 PWM 线路、一切看起来都符合预期。 由于这是可闻的、这可能是由于相位之间切换的时序导致的、在这种情况下、我短暂导通了两个低侧开关、从而导致调制? 感谢您的任何帮助/建议。

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是由于换向导致电机绕组中的循环电流所致。 在全速时、您可能需要规划或正确定位换向点。 不知道对您的定制解决方案还能说些什么。