请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好!
客户正在处理 F28377S、有2个 CLA 任务。
如果这两个任务未嵌套。 一切都很好。
如果是嵌套的、即当一个正在执行时、另一个会出现、会发生什么情况?
客户发现、经过几秒钟嵌套后、CLA 任务不再执行。
一个任务由 ADC 触发。 另一个是通过软件实现的。
非常感谢。
BR、Jordan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户正在处理 F28377S、有2个 CLA 任务。
如果这两个任务未嵌套。 一切都很好。
如果是嵌套的、即当一个正在执行时、另一个会出现、会发生什么情况?
客户发现、经过几秒钟嵌套后、CLA 任务不再执行。
一个任务由 ADC 触发。 另一个是通过软件实现的。
非常感谢。
BR、Jordan