This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:CLA 任务嵌套

Guru**** 2613875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/691574/tms320f28377s-cla-tasks-nested

器件型号:TMS320F28377S

您好!

客户正在处理 F28377S、有2个 CLA 任务。  

如果这两个任务未嵌套。 一切都很好。  

如果是嵌套的、即当一个正在执行时、另一个会出现、会发生什么情况?

客户发现、经过几秒钟嵌套后、CLA 任务不再执行。

一个任务由 ADC 触发。 另一个是通过软件实现的。  

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦、您好!

    首先、F2837x 上的 CLA 任务不能被嵌套。 它们不能被抢占或中断。 一旦 CLA 任务开始、它就运行到完成。

    这可能是系统软件问题。 客户应通过确定哪个 CLA 任务不再被触发来开始调试、并向后工作以确定停止触发的原因。

    此致、
    SAL